This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:输出电容器范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778598/tps62801-output-cap-range

器件型号:TPS62801

TPS62801数据表说明了最高26uF 的有效输出电容。  这是指输出电容器的标称值、还是应首先降低直流偏置和其他类似效果的输出电容器的额定值?

此外、如果我的设计中有其他大容量电容器(或其他器件)连接到此电压、该怎么办?  在确定我的电压低于26uF 时、我是否需要包含这些电容、或者是否只有输出电容物理上靠近电源 IC?

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    是的、有效意味着实际存在的电容。 这低于标称值(在大多数情况下、采用直流偏置)。

    PCB 输出网上的所有电容器由器件"显示"。 IC 无法确定电容器位于原理图的哪一页。

    我很好奇、为什么这么小的快速器件会有这么多的输出电容器? 您为什么要使用这么多?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容器的数量是基于之前使用速度要慢得多的电源的设计。  因此、随着这个新电源的出现、我可以减小电容。  只是出于我自己的理解、电容限制是为了确保电源的稳定性、还是出于其他原因?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 是的、大多数较新的电源速度更快、因此需要的电容更小。

    最大电容的主要限制实际上是稳定性。