主题中讨论的其他器件:LM5143
尊敬的团队:
您能否帮助确认 LM5143是否满足以下应用要求?
1.9~36V 至5/3.3V
输入电压:9~36V
输出电压/电流1:5V/10A
输出电压/电流2:3.3V/20A
最高环境温度:60°C
2.9~36V 至1.2/1.05V
输入电压:9~36V
输出电压/电流1:1.2V/16A
输出电压/电流2:1.05V/16A
最高环境温度:60°C
他们尝试运行 Webench 仿真、但看起来不起作用。
谢谢你。
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
您能否帮助确认 LM5143是否满足以下应用要求?
1.9~36V 至5/3.3V
输入电压:9~36V
输出电压/电流1:5V/10A
输出电压/电流2:3.3V/20A
最高环境温度:60°C
2.9~36V 至1.2/1.05V
输入电压:9~36V
输出电压/电流1:1.2V/16A
输出电压/电流2:1.05V/16A
最高环境温度:60°C
他们尝试运行 Webench 仿真、但看起来不起作用。
谢谢你。
Jim
Daniel、您好!
我的客户发现、在 Vin=36V、Vout=3.3V 条件下运行时、EVM 上的 LM5143将自动降低开关频率。
在检查数据表后、我们发现 EVM 的原始开关频率为2.1MHz、其 Ton (min)为65ns ~ 100ns。
TON =(Vout/Vin)/ FS => 100ns =(Vout/36V)/ 2.1MHz => Vin =~7.6V。
LM5143似乎无法满足其要求(36V 至3.3V)、是不是?
从测试条件来看、EVM 是否仅在 Vin=12V 条件下测试 Vout=3.3V?
请提供建议。
谢谢你。
此致、
Jim