This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2588:能否禁用关断功能?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779645/lm2588-can-i-disable-the-shutdown-funtion

器件型号:LM2588

你(们)好

在下图中、它看起来从3V 或更高。
我不想使用关断功能
我无法使用关断功能吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您不想使用关断功能、只需将一个电阻器连接到此引脚接地即可设置所需的开关频率。
    顺便说一下、VIN 范围、Vo 和负载电流范围是多少? 也许我可以找到另一款价格更低、尺寸更小的升压转换器器件。