请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141 主题中讨论的其他器件: LM25145
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM25141 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我对最小关断时间和最大占空比之间的关系有疑问。
通常、最短关断时间与最大占空比直接相关。
根据数据表 P.8、最短关断时间被描述为100nsmax。
如果开关频率为400kHz、则最大占空比变为96%。 正确吗?
一些其他器件(例如 LM25145)指定为最大占空比。
对于 LM25141、是否有该规格?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一