This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:USC9224抖动改进

Guru**** 2519600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846020/ucd9224-usc9224-jitter-improve

器件型号:UCD9224

您好、先生、

我们的客户响应 UCD9224抖动超过200ns、

Fusion Design Tool 无法找到任何可改善此问题的设置、

请您为我提供一些建议吗?

Hugo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我们将查看并回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、  

    您可以使用 TI Fusion 来调整补偿吗?

    补偿可以在 FUSION->Design 选项卡中进行

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是说下面的选项卡吗?

    如果是、哪一个会直接影响抖动?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户使用了主芯片参考代码、 有一些改进、但希望抖动低于40ns。

    请您为我提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、  

    感谢您的更新。  

    可以使 fz 更低、fp 更高、以查看它是否有助于进一步减少抖动。  

    我不确定我们是否可以使抖动小于40ns。 抖动的影响是输出纹波。 只要输出纹波符合规格、即使抖动大于40ns、也应该很好。  

    谢谢