This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:电压规格 SW 至 GND

Guru**** 2766185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779507/lm5001-voltage-spec-sw-to-gnd

器件型号:LM5001

尊敬的团队:

LM5001的 bein g 用于从55V 中间电压轨中生成13V 的初级和次级电压。 变压器绕组的比率为1:1:1。 在正常运行期间、可能会发生71V 反冲电压。 数据表将 SW 到 GND 的电压规格为稳态电压

 "SW 至 GND (稳定状态):最大 76V)

稳态意味着什么? 如果平均值在额定值范围内、76V 以上的短尖峰是否正常? FET 的额定电压是多少? 假设76V 是 N 沟道 FET、栅极应该有裕度、因此 FET 的额定电压实际上可能是 higher.e2e.ti.com/.../20190226-Voltage-on-SW-Pin.pdf

非常感谢

Lutz
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    规格"SW 至 GND (稳定状态):最大 76V"表示 SW 引脚接地的最大直流电压。 我们不能保证 FET 能够承受的尖峰量。 因此、一种方法是像您那样添加 RCD 缓冲器、或仅添加 RC 缓冲器、这更容易。 另一种方法是选择稍微小一点的变压器绕组比、如0.8:1。 但请确保它不会触发初级侧的电流限制。