This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:禁用升压转换器是否供电?

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779433/lm2623-does-disabled-boost-converter-supply-power

器件型号:LM2623

我 在我的电路中使用 LM2623MM 升压转换器。 从数据表中可以看到、当 EN 引脚被拉至接地时、升压转换器被禁用。 我正在考虑通过该升压转换器为 GPS 和 GSM 模块供电、我想切断它们将 EN 拉至接地的电源(以实现低功耗)。 我的升压转换器电源电压为3.7V。 正如我研究过的、当升压转换器被禁用时、输出电压变为 Vin-0.3V、从而产生3.4V (不确定)。 GSM 模块的工作电压超过3.5V、GPS 超过3V。 那么、即使升压转换器被禁用、这些组件也会消耗功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zeki、

    即使您将 EN 引脚下拉至接地、升压转换器输出电压也将保持在二极管的 Vin 压降。 这就是您看到 Vo 变为 Vin-0.3V 的原因。 由于 GPS 模块的工作电压超过3V、我建议您选择另一个具有真正断开功能的升压转换器、这意味着如果 EN 引脚被下拉至接地、Vout 为零。
    您能告诉我 LM2623的标称输出电压及其两个模块所需的最大负载电流吗?