This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:使用器件端和 DRP 时的输出电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778890/tps2051c-output-capacitance-when-using-device-side-used-and-drp

器件型号:TPS2051C
主题中讨论的其他器件: TUSB320

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2051C 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)在器件侧使用 TPS2051C 时、是否需要输出电容(150uF)?

我认为没有必要。

(2)使用 DRP 时、是否需要通过开关切换电容器的连接?

正确吗?

如果是、您能否告诉我开关的示例调制或所需规格。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、
    正如我们之前讨论过的、大输出电容器需要满足 USB 标准。 如果不需要满足标准、则不需要大电容器。
    2.很抱歉,我不知道 DRP 是什么意思,您能帮您解释一下吗? 然后、我将回答您的问题

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    客户想要确认。

    (1)当 TPS2051C 用于主机时、它必须在外部提供并需要一个大电容器。

    另一方面、在器件端、电源来自主机、 输出电容不需要150uF。

    (2)客户希望使用 USB typedC、它可以同时为两侧供电、称为 DRP (双角色端口)

    根据 TUSB320数据表、它显示了 I2C 模式下的 DRP 示例。

    请看下面。

    在此原理图中、当 UFP 模式时 、总线开关的输出电容断开、VIN 引脚侧没有电容。

    UFP (上行端口)表示 USB 器件侧。

    电源来自 VOUT 引脚侧、输出至 VIN 引脚侧。  

    这似乎不需要器件端的输出电容、  也不是客户 提出要求的原因。

    请给出建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    器件侧不需要120uF 电容、这是正确的。 从 USB 2.0规范的第7.2.4.1节可以看出、这些限制如下所示、希望它能为您提供帮助。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    输出电容取决于 USB2.0规范。

    我将与客户分享您的信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一