This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:当 WDO 被置为有效时强制 EN 逻辑低电平

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779456/tps3431-forcing-en-logic-low-when-wdo-is-asserted

器件型号:TPS3431

你(们)好

我想知道、如果在 WDO 被置为有效(为低电平)时 EN 为强制逻辑低电平、会发生什么情况。 WDO 会立即变为高电平还是在 Trst 时间保持低电平?

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    如果 EN 在/WDO 被置为有效时被强制为低电平、/WDO 应该在 t_RST 的剩余时间内保持低电平、这是因为它仍然从有效(故障)条件返回。

    只要 EN 为低电平、看门狗被禁用并且 WDI 被忽略、并且一旦/WDO 在延迟后变为无效、/WDO 就会保持高电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael