This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:LLEN

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778429/bq33100-llen

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我已尝试写入 regiter 0x37 以将 LLEN 引脚设置为高电平。 它工作正常。 但有一天、电容学习失败、寄存器操作状态(0x54)中的 LDTO 位为1。 然后、我尝试通过写入0x37再次设置 LLEN 引脚、但我失败了。 那么、我是否应该将任何寄存器设置为设置 LLEN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jelly
    发出重置命令0x41、然后重试命令0x37、让我知道这是否可以解决您的问题
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已尝试发出重置命令0x41,然后重试命令0x37。 它仍然是一样的。 LLEN 引脚始终为0。
    我想知道:其他寄存器是否会影响 LLEN 的设置、或者哪个状态会影响此参数?
    谢谢
    Jelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计需要学习负载来了解电容器的电容和 ESR。 您能否发送 bqEVSW 的屏幕截图、以及是否已附加您的 gg 文件。

    谢谢
    Onyx