This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:跨越多个芯片的输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779607/tpl7407l-output-spanning-multiple-chips

器件型号:TPL7407L

您好!

我想使用第一个芯片的通道7并将其连接到第二个芯片的通道1。

这是否会有效地使我的电流能力加倍?

我要将这些通道的输入引脚绑定在一起、有什么需要注意的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您与 E2E 联系!

    是的、您可以将通道并联在一起以实现更高的电流能力。 实际上、例如、您可以在同一个芯片上并行通道2-3以获得更高的电流能力。 在多个器件上要小心、由于工艺变化、FET 的 RDS、ON 可能会稍有不同、因此一个开关的灌电流可能比另一个器件略高。 我还建议从 TPL7407L 切换到 TPL7407LA。

    谢谢、
    黄亚瑟