This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:输出电压为110V 的降压升压转换器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5020, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778512/lm5118-buck-boost-with-110v-output

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5020LM5030

正在寻找 输入为48V+/-5%的降压/升压转换器和可在110V 左右工作的输出、或者您可以建议您的控制器在110V 下工作的方式。

LM5118的输出电压仅高达70V。 是否有其他产品或方法可实现110V 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    感谢您的提问。 正确的做法是 LM5118的输出电压受 VOUT 引脚额定值的限制。

    我的问题是、为什么在输入仅为48V 且输出为110V 的情况下需要降压/升压转换器? 升压是否更合适? 您可以考虑使用 LM5020/22。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过控制推挽的 COMP 引脚、客户需要2.5V 至110V 的输出电压。  

    它们还需要-2.5V 至-110V 的负输出、因此需要隔离式输出来实现输出电压反转。

    LM5030能做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    您是否会在主题标题中发布新主题 LM5030、以便将其定向给合适的工程师并获得快速支持? 我们的团队支持升压和降压/升压。

    让我关闭这里的主题。

    此致、
    Youhao