This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:输出上具有反向高电压的故障模式

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779474/tlv62084-failure-mode-with-reverse-high-voltage-on-output

器件型号:TLV62084

我有一个使用 TLV62084的设计。 该电路旨在将5.5V 输入调节为3.3V 输出。

在 某种系统故障的情况  下、TLV62084可由系统关闭的3.8V 电源供电、而 TLV62084仍处于启用状态。

在这种情况下、TLV62084的结果和行为是什么? 它是否会将输出轨短接至 GND? 它是否会将其短接至 VIN (5.5V 电源)? 它是否会断开输出以防止损坏电感器/热关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dror:

    如果器件中存在以下条件:ENABLE 引脚为低电平、热关断或 UVLO、则输出放电功能将启用、其中 SW 引脚将拉至 GND。

    如果 TLV62084正常运行、则 Vout 突然跳至3.8V (由于外部电源)、该电压最初设置为3.3V、因此 FB 引脚电压将高于误差放大器的基准电压、从而导致其输出(误差放大器) 拉低确实会终止占空比、或者它会进入最短导通时间(有关详细信息、请参阅数据表的方框图)。 从而保护器件免受任何故障的影响。 请注意、FB、PG、VOS 和 SW 引脚即使使用外部电源也会进行偏置、但电压限制(请参阅绝对最大额定值)不应始终超出。


    此致、
    Excel