This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:如何降低 MOS 温度?

Guru**** 2381820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LM5117, CSD18504Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779440/lm25117-how-to-reduce-mos-temperature

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件: LM5117CSD18504Q5A

你(们)好

WEBENCH 上 LM25117的仿真。      

输入4.5V~36V、输出3.65V/8A。       

MOSFET M2具有高温(Tj 大于100摄氏度)。       

是否有可降低温度的推荐 MOS 模型?            

此外、WEBENCH 上的 LM25117也是如此    

将输入电压设置为4.5V~24V 并输出3.65V/8A。            

为什么不能对其进行仿真?

谢谢你。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您可以使用 LM5117快速入门文件、该文件可从产品文件夹下载。

    如果可能、请发送 WEBENCH 原理图进行审阅、以便我们可以审阅低侧 MOSFET 的选择。 我建议使用40V NexFET、例如 CSD18504Q5A。

    此致、
    Tim