This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:LM5165-Q1:整个温度范围内的静态电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779471/lm5165-q1-lm5165-q1-quiescent-current-over-complete-temperature-range

器件型号:LM5165-Q1

Team 大家好、我们似乎需要在数据表中对静态电流进行一些说明:

电源电流:表示 它的典型值。 和最大值 仅在 TA=25度时有效?

或者、对于 TA=TJ=25度、典型值 为4.6uA、对于完整温度范围 (-40..125)、典型值为6uA? (根据标题)

 

也可以读取 为 max 6uA 的电源电流仅在25度范围内有效,其它的没有定义? (请参阅第行中的 TA=25)

对于 VOUT 的输入电流、我们只有典型值。 但是、对于静态电流的总计算、我们还需要最大值来进行最坏情况下的计算。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef、

    是的、这些电流仅在室温下指定。 有关温度变化的典型性能特征曲线。

    我将检查我们是否有 VOUT 电流的数据。

    此致、
    Tim