This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:欠压/欠压问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847899/ucc28780-brown-in-brown-out-problem

器件型号:UCC28780

您好!

我在使用 UCC28780的直流/直流转换器原型方面遇到问题。 我已经为所需的适当欠压/欠压电压选择了 RVS1电阻器、但观察到的实际欠压阈值要高得多。

此外、欠压阈值和欠压阈值之间似乎没有差异、而数据表将欠压阈值指定为欠压阈值的83%。

RVS1:27K0
RVS2:8K20
国家警察:13.
不适用:2.
NS:4
输出电压:30V


所需的欠压阈值:约66VDC (RVS1 = 27K0时、I 应具有64VDC)

我已将输入电压设置为125V、转换器按预期运行:

CH1 (黄色):QL 栅极电压
CH2 (绿色):QL 漏极电压
CH3 (蓝色):VBULK
CH4 (粉色):Vaux

在 Na/NP 比为2/13的情况下、对于 Vaux 的负摆幅、125V 的 Vbulk 应提供大约19V 的电压。 测得的20.5V 电压非常接近于此值。

测量 VS 引脚:

CH1 (黄色):QL 栅极电压
CH2 (绿色):QL 漏极电压
CH3 (蓝色):VBULK
Ch4 (粉色):与电压间的关系

VS 引脚将电压钳制在-262.5mV、与指定的-250mV 匹配。

我不确定 QL 关闭时 VS 电压是否应该如此、此时大尖峰朝向开始。 也许示波器探头会干扰信号。

当输入电压降至121VDC 以下时、它将进入欠压检测的样子:

CH1 (黄色):QL 栅极电压
CH2 (绿色):QL 漏极电压
CH3 (蓝色):VDD
CH4 (粉色):Vaux

在 UVLO 周期之后、56ms (接近60ms 掉电计时器)的切换时间让我相信这是一个真正的掉电故障。

放大:

CH1 (黄色):QL 栅极电压
CH2 (绿色):QL 漏极电压
CH3 (蓝色):VBULK
CH4 (粉色):Vaux

当输入电压升高到122VDC 以上时、转换器的工作方式与第一个屏幕截图中的相同。 在欠压/欠压情况下、几乎没有迟滞。

我感觉自己缺少一些明显的东西。

如果能对这个问题有任何深入的了解,我将不胜感激。

谢谢、

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的一位同事发现、引脚9 (VS)下的焊盘与接地层之间的小电容会干扰测量。 将针脚提离焊盘并重新接线 RVS1和 RVS2解决了这个问题。 请遵循数据表中的布局指南以避免此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor

    我们很高兴听到您已解决此问题。  如果您对 UCC28780或任何其他 TI 器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Eric