This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756输出12V 无法承载负载

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846318/tps23756-tps23756-output-12v-unable-to-carry-load

器件型号:TPS23756

尊敬的所有人:

 TPS23756输出12V、但无法承载负载、负载电流约为100mA、下面是输出 波形的空载:

2. VDD-VSS 仅为34V、不为48V、下面是 sch:

e2e.ti.com/.../2063.PX30-POE-_5F00_-39.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen Xiaowei、

    这似乎与您的另一篇文章 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/843438/3127733#3127733完全相同

    展望未来、我们和 E2E 社区将相同的问题保留在一个线程中、以便我们可以在一个位置查看所有步骤、测试和结果。 感谢您的理解。  

    在该示波器屏幕截图中、电压从14.3转换为9.8伏、平均值为12.05V。 这种电压纹波可能是由于轻负载和无输出电容造成的。 我还要补充一点、由于输入电压很低、这也可能是一个影响因素。 低负载和低输入电压可能会将反激式器件置于 DCM 模式。 根据另一个线程的 VDS 示波器快照、似乎在一个脉冲下打开、然后关闭、而不是连续开关。 这种行为与 DCM 模式完全相同。 要进行确认、您可以使用初级 FET 栅极的示波器截图来查找此行为。  

    我们的 TPS23756 EVM 使用2个220uF 电容器和2个22uF 电容器。 尝试在电路板上使用这些值。 让我们知道这是如何实现的、我们可以在这里继续对话。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈小伟

    我们对你的答复已经~1个星期了。  这是否解决了您的问题?  如果是、请单击"已解决"按钮告知我们。

    如果我们在本周结束之前没有收到您的回复、我将假定问题已解决、并结束本主题。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、