尊敬的所有人:
TPS23756输出12V、但无法承载负载、负载电流约为100mA、下面是输出 波形的空载:
2. VDD-VSS 仅为34V、不为48V、下面是 sch:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Chen Xiaowei、
这似乎与您的另一篇文章 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/843438/3127733#3127733完全相同
展望未来、我们和 E2E 社区将相同的问题保留在一个线程中、以便我们可以在一个位置查看所有步骤、测试和结果。 感谢您的理解。
在该示波器屏幕截图中、电压从14.3转换为9.8伏、平均值为12.05V。 这种电压纹波可能是由于轻负载和无输出电容造成的。 我还要补充一点、由于输入电压很低、这也可能是一个影响因素。 低负载和低输入电压可能会将反激式器件置于 DCM 模式。 根据另一个线程的 VDS 示波器快照、似乎在一个脉冲下打开、然后关闭、而不是连续开关。 这种行为与 DCM 模式完全相同。 要进行确认、您可以使用初级 FET 栅极的示波器截图来查找此行为。
我们的 TPS23756 EVM 使用2个220uF 电容器和2个22uF 电容器。 尝试在电路板上使用这些值。 让我们知道这是如何实现的、我们可以在这里继续对话。 谢谢!
此致、
Michael Pahl