This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779543/tps2372-tps2372

器件型号:TPS2372

大家好、

投诉 af/at PSE 的浪涌持续50ms 至75ms。 我想知道、如果 PSE 在50ms 完成其浪涌阶段(且 C BULK 已完全充电)、并且 PD 仍处于浪涌阶段(因为 启用了 IRSHDL_EN)、会发生什么情况(PG 仍链接到 RTN、尚未将负载链接到 PD)。 PD 如何根本不拉任何电流、PSE 可以在 PD 完成浪涌阶段之前切断电源? 或者 AMPS_CTL 将开始工作、允许 PD 完成其浪涌阶段? 或者 PSE 需要更多时间而不提供任何电流来切断电源?

此致、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果在250ms (对于1、2类 PSE)或310ms (对于3、4类 PSE)内看不到 MPS、PSE 将断电。 因此、即使延迟为80ms、具有低浪涌计时器的 PSE 也不会成为问题。 在大多数情况下、我发现问题与之相反(无延迟或<80ms)、PSE 将会自动切断与恢复。