This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:LM2831YMFX/NOPB、卷带宽度和组件间距容差

Guru**** 1188580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847348/lm2831-lm2831ymfx-nopb-tolerance-of-tape-width-and-component-pitch

器件型号:LM2831

大家好、

您能告诉我 LM2831YMFX/NOPB 的卷带宽度和组件间距容差吗?

我们可以在数据表的 P. 28上看到磁带规格、但我们看不到容差。

因此、我们想知道这一点。

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    "卷带宽度和组件间距容差"的含义、您可以从数据表 P.33~P.38中获取特定封装信息。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢您的支持。

    我看到了数据表。

    我的意思是公差是精度(+-)。

    我可以看到磁带宽度和组件间距,我想知道精度(±)。

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kento - San、

    您能否检查以下内容是否符合您的要求? 来自数据表 P.38

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢您的支持。

    我不小心回答了"已解决"、所以我有另一个问题。  

    我想知道下表中的精度(+/-)、尤其是 P1 (mm)和 W (mm)。

    请告诉我。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kento - San、

    我需要咨询包裹团队、然后再联系您。  

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。