This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:BQstudio 找不到正确的器件。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920EVM, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847912/bq76920evm-bqstudio-cannot-find-the-correct-device

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ78350-R1

BQ76920EVM 正在运行固件 v1.04。 当我启动 BQstudio v1.3.93时、它说自动检测到的器件为1e9b_1_04、然后从列表中选择1E9B_1_03_bq78350-R1.bqz 时、它抱怨检测到的器件不兼容、系统可能进入不可恢复的状态。 我还尝试了 BQstudio1.3.86.3。 结果是相同的。

如何安全地继续?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、BMS 工程师本周将在我们每年在达拉斯进行的 BMS 深度研究中进行介绍、可能无法快速回答您的问题。 感谢您的理解!

    在此处查看有关此活动的更多信息、以防您明年加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装 BQStudio 1.3.93并将 v1.04的 bqz 文件复制到 config 目录后、程序能够正常启动。