This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:用于反向电流的外部二极管的最大正向电压

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848125/tps1663-maximum-forward-voltage-of-external-diode-for-reverse-current

器件型号:TPS1663

您好、团队成员。

我使用外部 肖特基势垒二极管处理 TPS1663的反向电流。

此时、我想知道肖特基势垒二极管的最大正向电压。 0.8V 或更低电压是否没问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否打算在电源和 TPS1663的 IN 引脚之间使用肖特基势垒二极管?

    如果在电源和 TPS1663的 IN 引脚之间使用、则应根据系统允许的最大功率耗散和功效来选择二极管压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh

    缺乏解释。

    我计划在 TPS1663的输入和输出端子之间放置一个肖特基势垒二极管。

    当 OUT 端子上的电压高于 IN 端子上的电压时、使用 肖特基势垒二极管传递反向电流。

    如果 肖特基势垒二极管的正向电压过高、则存在50mA 或更高电流将流经 TPS1663内部二极管的问题。

    因此、我询问 肖特基势垒二极管的正向电压是可以接受的正向电压水平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS16630可在无故障(OVP、UVLO、过流或过热)时允许反向电流通过其内部 FET。

    如果出现任何故障、内部 FET 将关闭、电流将流经内部 FET 的体二极管。

    发生故障时。 对于流经 外部二极管的反向电流(从 OUT 到 IN)、外部二极管的压降应~0.5V 或更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lokesh

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、