This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:LP2985设计指南与放大器;电容器限制

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779550/lp2985-n-lp2985-design-guidelines-capacitor-constraints

器件型号:LP2985-N
主题中讨论的其他器件:LP2985

您好!

我对 LP2985建议的设计指南有疑问、该指南与要在我的设计中使用的电容器有关。 现在、我将研究如何缩小围绕 LP2985系列 LDO 设计的无源陶瓷电容器。

对于此系列 LDO、在整个负载和温度范围内、输入和输出端需要特定的最小电容。 如果我们缩小电容器尺寸、总电容可能会相应下降。 假设我要用多个电容器替换它以满足总电容、而不是应用满足要求的单个0603/0805尺寸电容器(例如添加2个0402器件或4个0201器件)、这会影响 LDO 性能?

对于这些开关稳压器滤波电容器、通常需要大约22uF (LC 滤波)。 这是否会导致任何稳定性和辐射问题? 如果我要缩小电容器、建议采用哪种方法?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    虽然我认为这不会影响您的应用、但请记住、LP2985-N 和 LP2985是不同的产品。 在此次收购之前、National Semiconductor 发布了 LP2985-N。 TI 发布的 LP2985旨在与 National 器件进行竞争;然而、它是一种不同的设计、并且性能略有不同。

    通常、对于任何线性稳压器、数据表中给出的电容器/电容值和 ESR 要求都应得到满足。 电容器用于补偿 LDO 控制环路。 通过并联多个电容器、即使使用小电容值、也能满足电容要求;但是、请记住、也必须满足 ESR 要求。

    最终使用电容器来实现稳定性。 在您的特定应用条件下检查稳压器稳定性的最快捷、最简单的方法也许是执行负载瞬变、同时在示波器上监控输出电压。 以下应用报告讨论了此过程:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    您可以在我们的 LDO 基础知识电子书的第2章中了解有关电容器和电容之间差异的更多信息:

    www.ti.com/.../slyy151.pdf

    非常尊重、
    Ryan