This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:改变 DCDC#39;s 输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779267/tps65217-changing-dcdc-s-output-voltage

器件型号:TPS65217

大家好

如果我们问 TPS65217、您会介意吗?

关于以下论坛、我们希望确认更改 DCDC 输出电压的方法。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/587545?TPS65217-TPS65217

我们认识到、有两种方法可以更改 DCDC 的输出电压。
然后、我们 通常应使用哪些方法?

 DEFDCDCx 设置(寄存器设置)-> DEFSLEW 寄存器的 GO 位= 1
DEFSLEW 寄存器 的 GODSBL 位= 1 -> DEFDCDCx 设置(寄存器设置)

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    选项(1)和(2)都是正确的过程、可用于更改 DCDCx 输出电压。

    用于 Sitara AM335x 处理器的 Linux 内核包含用于 TPS65217的驱动程序。 Linux 代码将使用选项(1)更改 DEFDCDC1/2寄存器中 DCDC2和 DCDC3的电压、然后设置 DEFSLEW 寄存器的 GO 位= 1以同时更改两个稳压器的电压。 然后、内核和 MPU 时钟速度将根据系统需求进行相应调整。

    如果您正在开发自己的 RTOS、并且您不必同步多个输出电压的变化、则可以使用选项(2)在初始化期间设置 GODSBL=1b 并在运行时根据需要更改 DEFDCDCx 寄存器。