This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:适用于轻负载条件的电感器和输出电容器选择

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778453/tps650250-inductor-and-output-capacitor-selection-for-light-load-condition

器件型号:TPS650250

大家好、

您能不能告诉我如何在轻负载条件下(典型值80mA、最大值160mA)选择电感器和输出电容器。 低于计算结果的最小值约为20uH。 但是、选定的较大47uH 会导致比估算值大得多的纹波。 相位补偿似乎不起作用(如振荡)。 最小值=[(VIN_MAX - VOUT)/(IOUT*类型)]*输出电压/VIN_MIN * FSW。 种类:纹波。 输出电容大约为10uF。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、您好!

    这已分配给今天出差的此设备的应用专家。 他将在下周初提供并更新有关此主题的信息、或者在他可以回复时提供。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    这个问题似乎与我刚才回答 的另一个问题有关:e2e.ti.com/.../2881790

    我没有任何可以分享的计算或数据、可帮助您在保持稳定性的同时提高轻负载性能、 但是、由于直流/直流转换器具有内部补偿功能、因此您将无法对 TPS650250数据表第5页上的建议 Cout 和 Lout 值进行重大更改。

    例如、如果建议的电感器为2.2uH、则建议您对轻负载使用3-5x 电感(Lo = 6-10uH)、并使用>3x 的输出电容(Co = 3x22uF)进一步平滑输出。

    为了验证这些假设、请测量频率响应和相位裕度、测量 DEFDCDCx 作为反馈节点、如我对您的另一个问题的答复中所述。