This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779386/tps2372-tps2372

器件型号:TPS2372

您好!

我正在开发 BT 功率器件、 我想使用 TP2372-4。 我正在尝试使用 投诉喷油器和投诉喷油器使我们的产品变得兼容。 我在如何使 BT 电源器件兼容 PoH PSE 和  IEEE802.3af/at/bt 喷油器同时工作时遇到了问题。 我的功率器件需要被划分为6类(PD 需要42w)、但如果我将 PD 设置为6类、则不会由 POH (只能与4类或更少的 PD 进行互操作)供电。  我可以放置一个开关来在6类和4类之间更改 CLSB、但我希望避免使用该解决方案、因为它会在终端用户上进行中继以执行某种操作。 我是否可以通过任何方式检测喷油器是否为 POH 并自动从6级更改为4级?或者我可以使用的任何其他 otehr 解决方案?

提前感谢、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    由于 PoH 与 IEEE802.3BT 标准(尤其是在分类阶段)有很大不同、因此必须使用一些开关(或继电器)来更改分级电阻、以便 PoH 能够与 TPS2372一起正常工作(使用仅4类电阻器)。

    我通常注意到、这种类型的应用在标准尚未发布的情况下非常突出(但市场上提供了可用于 BT 的 IC)。 但是、随着该标准的推出、越来越多的终端设备完全使终端产品符合 BT 标准、因为主要的重点是互操作性、因为非标准产品的可用性会降低。 下面是有关 PoH 和 PoE PD 器件的一些培训的链接、供您参考。

    training.ti.com/tps23723-working-noncompliant-high-power-pses-upoe-poe-and-poh