This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006XEVM:将输出从5V 更改为3.6V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848091/lmr16006xevm-change-the-output-from-5v-to-3-6v

器件型号:LMR16006XEVM

您好!

我们希望在 LMR16006XEVM 上将输出电压从5V 更改为3.6V。  请告诉我如何更改电压。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

     您可以更改反馈电阻器 R3或 R4。   您可以参阅数据表中的8.3.3。  

    Gavin