This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:如何测量 DCDCx 的频率响应

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250EVM-447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778449/tps650250-how-to-measure-frequency-response-for-dcdcx

器件型号:TPS650250

大家好、

客户希望使用 FRA 测量 DCDCx 的频率响应。 但是、当默认设置输出电压时、无需 IC 外部的反馈电阻分压器。 在这种情况下、如何使用 FRA 测量频率响应? FRA 手册介绍了如何证明靠近反馈电阻器、但 IC 外部没有任何东西。 或者、如果您可以披露一些功能方框图、则有助于客户进行设计。 感谢您的支持。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、您好!

    这已分配给今天出差的此设备的应用专家。 他将在下周初提供并更新有关此主题的信息、或者在他可以回复时提供。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    您可以使用 TPS650250EVM-447来测量此性能。 该 EVM 已具有用于外部电阻器的焊盘、可手动设置 DCDC1和 DCDC2输出。 DCDC3、LDO1和 LDO2已经被外部置位、这样的话、VDCDC3=1.2V、VLDO1=2.5V (R18和 R19)和 VLDO2=1.4V (R16和 R17)。 对于直流/直流转换器、只要 DEFDCDCx 引脚不直接短接至 VIN 或 GND、DEFDCDC1-3就会成为您可以在测量中使用的反馈引脚(FB)。