This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:关于输出电容器的 ESR。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848139/lmr33630-about-esr-of-output-capacitor

器件型号:LMR33630

 大家好、

 我的一位客户正在设计自己的 PCB 来评估 LMR33630的新产品。

 他们对输出电容器 ESR 有以下问题。 请给我回复。

 问题1. ESR 可通过 LMR33630数据表第22页的公式6计算得出。

     此外、电容器 ESR 也会因频率而发生很大变化。 (例如、10 Ω(0.1Hz 时)~ 3m Ω(1MHz 时)

     应  将哪个 ESR 频率与   公式计算得出的值进行比较?

 问题2.  与 Q1类似的问题。

      如果客户负载电流(Δ I)瞬态时间为500ns、他们是否应使用2MHz 左右的 ESR?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。     

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

     问题1.   应 在开关频率下比较 ESR 频率。  

     问题2.     公式中的瞬态速度  是无限的。  

    Gavin