This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:此反激式电源设计具有成本效益

Guru**** 2517360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779462/ucc28704-cost-reducing-this-flyback-power-supply-design

器件型号:UCC28704

我正在尝试降低这 种基于 UCC28704DBVR-1的反激式设计的成本。  如果150V MOV 已跨交流电源(线路到中性点)连接,是否可以移除 D6?  封装设计中还可以移除和/或降低成本的其他哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、D6无法删除。 您可以使用 R-C 缓冲器来恢复 D6。 D6在反激式运行中提供电压钳位、其功能与线路和中性点之间的 MOV 不同。