This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:EN 上的机械开关导致故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142, TPS62143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847576/tps62143-mechanical-switch-on-en-causes-failure

器件型号:TPS62143
主题中讨论的其他器件:TPS62142

我遇到了 TPS62142和 TPS62143在禁用/重新启用时在系统上发生故障的问题。  我们使用推荐的电路、除了 EN 引脚通过先断后合机械开关连接到12V 和 GND。  由于项目的性质、我可能无法在不久的将来在实际系统上重复测试或获取故障的范围跟踪。   我知道连接到 EN 引脚的开关在大约10-20us 的周期内上下抖动几个周期--这是个问题吗?  如果我们不按开关、就没有问题。   每次我们使用开关禁用和重新启用时、它都失败。  开关本身位于 PCB 上、距离开关大约5英寸、采用细线迹。  我准备好尝试使用其中一个 TI 演示板来重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lowell、

    TI EVM 只使用一个带跳线的三引脚接头来启用/禁用。  我确信在建立连接时会有相当多的"抖动"。  由于 EN 弹跳、我从未看到过一次失败。  绝对最大电压为 VIN + 0.3V、因此不会需要太多的过冲来造成损坏、但我再次看到 EN 上的抖动导致了问题。  当我用于军事项目设计时、我们需要取消所有手动控制。  如果您可以得到一个波形、它将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。   我现在希望我取消了这项手动控制。   但我不知道这是不是问题。  我将尝试了解如何访问有关此故障的更多信息。