This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:图5所需的特性数据

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779519/tps92513hv-figure-5-characterization-data-needed

器件型号:TPS92513HV

您好!

我要查找 TPS92513HV 数据表图5中曲线的扩展数据。

我们是否有上限和下限(至少对于与 IC 相关的因素)?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    请参阅电气特性表--模拟电流调节(VIADJ、VISENSE)。
    这将向您展示不同 VIADJ 输入下 ISENSE 引脚电压的扩展。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isaas、您好!

    感谢您的快速回复...

    是的、这也是我第一次、就像这样

    ILED = Visense / Risense

    Visense = Vadj/6

    我知道 Vadj 和 Risense 的分布、但不知道"6"的分布、即缺少的部分是 Vadj/6的分布(这是典型值。 仅限)。

    这就足够了、像<X% or something like that... 这样的高电平指示

    非常感谢您的参与
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    "6"是典型值、但最小最大值包含了中该"6"的变化。
    例如、VIADJ = 0.18V、VISENSE 时的典型值为30mV。
    但是、我们保证它的最小值为21.4mV、最大值为40mV (包括"6"的变化)。

    谢谢!