This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:BQ24707中 IOUT 引脚的特性

Guru**** 2502635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779270/bq24707-the-feature-of-iout-pin-in-bq24707

器件型号:BQ24707

大家好

我想知道 BQ24707的 IOUT 引脚。 我们是否可以使用它来计算电池的实际充电电流输出?

感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的非政府组织:

    是的、可以使用 IOUT 引脚上的电压来计算充电电流。 IOUT 有2种情况、具体取决于寄存器0x12H 位[5]的值:

    1)如果位[5]= 0、则 IOUT 感应适配器电流、公式为 Viout = 20 (Vacp - Vacn)
    2) 2)如果位[5]= 1、则 IOUT 感应充电电流、公式为 Viout = 20 (VSRP - Vsrn)

    因此、如果位[5]设置为1、则 Vout = 20 (VSRP - Vsrn)= 20 (Ichg)(RSR)、因此:

    Ichg =输出电压/(20*RSR)

    mΩ RSR = 10k Ω 的默认值、则 Ichg = 5*Viout。

    此致、
    Angelo