This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS797:未使用的开漏输出对电流消耗的影响

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779488/tps797-unused-open-drain-output-effects-on-current-draw

器件型号:TPS797

大家好、

我在其中一个应用中使用 TPS797。  如果您有一个未使用的开漏输出、从总电流消耗的角度来看、使其保持开路还是将其连接到高电平、或者可能连接到低电平是更好的吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们建议将未使用的 PG 引脚和 NC 引脚都连接到 GND。 将 PG 引脚连接到 GND 将防止任何电流流经 PG 引脚、因为下拉 FET 的两侧都将为 GND。 与大多数线性稳压器一样、TPS797的主要散热器是 LDO 的局部 PCB 铜。 通过将未使用的 PG 引脚和 NC 引脚都连接到 GND、您将允许 LDO 具有更多的本地 GND 铜。 这将为您的应用带来更好的热性能。

    非常尊重、
    Ryan