This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:识别具有高输入电压的替代器件。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA, BQ24079T, BQ24079, BQ24072, BQ24073, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779445/bq24079t-identify-alternate-items-with-high-input-voltage

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:BQ24232HABQ24079bq24072BQ24073BQ24230

你(们)好

客户希望在使用 bq24232HA 时以45结束充电。

我在搜索过程中了解了 BQ24079T、如下所示。

但是、由于输入电压为6.4V、因此很难施加。

是否有使用基于电压的 TS 偏置的较高输入电压产品、如 BQ24079T?

bq24079 (T) IC 稳压至4.1V。"T"版本使用基于电压的 TS 偏置、这在设置温度范围方面具有更大的灵活性、而 bq24072/3/4 /。
bq24230 / 2系列与 bq24073/4 IC 完全一样、只是它们经过修整、并且它们的目标电流值标称值为300mA (<450mA)。 此系列适用于耳机设计。 除了引脚15 (EVM 上的 JMP2)外、两个系列的每个 IC 的引脚分配都是相同的;引脚15功能列在"可选功能"列下的表1中。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、
    当前没有 OVP 高于6.6V 的 BQ2407xT 版本。 您的应用需要什么充电电流?