This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:用于隔离式电源控制的 UCD9222

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779266/ucd9222-ucd9222-for-isolated-power-supply-control

器件型号:UCD9222

尊敬的 TI 专家:

我计划为电源控制选择 UCD9222。 但是、数据表中提到它是为同步降压转换器设计的。 它是什么使其仅限于同步降压转换器? 如果我们将控制器放在一个接地端、通过隔离提供脉冲、那么它是否起作用?

谢谢、此致

Saunak Bhalsod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saunak

    您是否了解过 UCD31K 系列数字控制 器、它们具有特定于离线/隔离式产品领域的功能。

    虽然可以使用 UCD9222、但这不是该器件的预期市场、但固件代码是为非隔离式产品空间编写的。