This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:变压器设计

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041EVAL, LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778968/lm5041-transformer-design

器件型号:LM5041

尊敬的先生:

LM5041EVAL 板中使用的变压器具有1.25mH 的初级电感。 (国家警察:8T,国家警察:1T)   

在 LM5041中、输入为35V-70V、降压级之后大约为22V、然后是电流馈送推挽级、该推挽级具有次级电压为2.5V 的变压器。

1、从磁芯数据表中可以看出 AL 值应约为24000 nH/T2。 正确吗?

2、这种大 Al 值内核是必需的,或大约5000nH/T2是可以的。 磁化电流将很高、或者在这种情况下、我必须考虑哪种损耗。

3.电流馈入推挽级变压器所需的最小初级电感是多少。 (任何参考文档)

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    A9786-AL 是一款8T 初级变压器(附有 pdf)、初级电感为1.25mH

    e2e.ti.com/.../LM5041.pdf

    AL = 1.25e-6/(8*8)= 19.52nH  

    这意味着磁芯被制造商捆绑、以提供一个等于此值的 AL。

    请检查用于计算 AL 的方法。

    初级电感的值由变压器的工作电压和最大导通时间决定。

    为了合理地降低磁芯功率损耗、最大工作磁通密度(Bmax)限制为100mT

    以下 TI 研讨会的磁性元件部分详细介绍了所需的计算:

    请在主题部分中输入"磁性元件"。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复、

    如果 我错了、请在 AL 的计算中更正我。

    我得到的是19531nH (而不是 19.52nH)

    因为任何单位转换、我的计算都是错误的。

    此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、
    很抱歉你是对的。 AL 为19531nH/T2或19.5uH/T2
    该数字仅与计算与匝数相关的电感相关。
    如果要计算磁化电流、您需要了解以下内容:
    I_MAG = V*Ton/L
    V 是绕组上的电压
    Ton 是电压施加到绕组的时间
    L 是电感值。
    您可以看到、对于更大的磁化电感、磁化电流将更小。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    更高的磁化电流是否会导致转换器的任何不稳定或更高的损耗(因为初级电流会变得更大)。

    谢谢
    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nesh
    是的。 高磁化电流将导致变压器初级中的高损耗。
    最好尽可能减小磁化电流。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生