尊敬的先生:
LM5041EVAL 板中使用的变压器具有1.25mH 的初级电感。 (国家警察:8T,国家警察:1T)
在 LM5041中、输入为35V-70V、降压级之后大约为22V、然后是电流馈送推挽级、该推挽级具有次级电压为2.5V 的变压器。
1、从磁芯数据表中可以看出 AL 值应约为24000 nH/T2。 正确吗?
2、这种大 Al 值内核是必需的,或大约5000nH/T2是可以的。 磁化电流将很高、或者在这种情况下、我必须考虑哪种损耗。
3.电流馈入推挽级变压器所需的最小初级电感是多少。 (任何参考文档)
谢谢、此致、
Nesh