This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:重新确认建议运行条件下工作结温的数据表

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779302/tps61236p-reconfirmation-of-data-sheet-for-operating-junction-temperature-in-recommended-operating-conditions

器件型号:TPS61236P

尊敬的先生

TI 器件型号:TPS61236PRWLR (PKG 类型:VQFN-HR_RWL-9引脚)
我想确认建议的最高工作结温是否为125°C。

数据表如下所示。
7.3建议运行条件  (www.ti.com/.../tps61236p.pdf)

     TJ 工作结温最小-40最大125°C 在第4页。

因为此器件的工作温度在第31页和以下网站的封装信息中显示"-40至85"。

     www.ti.com/.../TPS61236P


如果正确、您能否告知我们如何解释 Op Temp 的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议的工作结温最大值为125C、如第4页所示。 第31页的信息"-40至85"表示建议的工作环境温度。 结温始终高于环境温度、因此在 Ta 和 Tj 之间应有一定的空间。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack-San

    感谢您的及时响应。
    我明白了。

    此致。