This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:多芯片应用咨询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778318/tps61196-mult-chip-appliaction-consulting

器件型号:TPS61196

你好

当 TPS61196-Q1在主/从模式下工作时,OVP 是由从芯片还是主芯片确定的? 为什么从器件的 OVP 电压必须比主器件的 OVP 引脚电压高3%? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    如果 OVP 真的发生、它应该首先触发主 OVP、然后可能触发从 OVP。 因此、OVP 首先由主器件进行确定、如果电压真的很高、它将触发两者。
    我们为主器件添加了3%的裕度、以建立不受从器件影响的电压环路。 当它加电时、我们不希望从器件影响我们的应用。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    OVP 电压=(1+RtoP/Rbot )*3.02,参见图21的 SCH。 多芯片并行运行,计算出的从器件的 OVP 电压必须低于主器件的 OVP,因此如何确保“从器件的 OVP 引脚电压必须比主器件的 OVP 引脚电压高3%。 "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    您可以参阅数据表图22,可以在 Master'OVP 点和 Slave 的 OVP 点之间添加一个电阻器。 higer 意味着从器件应在主器件之前触发 OVP。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    "从器件的 OVP 引脚电压必须比主器件的 OVP 引脚电压高3%。 "根据这一要求、从器件设置的 Vboost OVP 将小于主器件设置的 Vboost OVP、因此如果发生 OVP、它应首先触发从器件的 OVP、然后触发主器件的 OVP。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    是的、您的理解是完全正确的。
    此致
    肖恩