This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电源路径

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856521/bq25703a-power-supply-path

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

嗨、大家好

我们的客户正在评估我们的 bq25703作为电池充电器。 下面是有关电源供电方式的问题:

当我们没有将 USB 适配器插入充电器但我们有电池时、我们的 IC 可以工作吗? 或部分操作?   

我了解的是 VBUS 还是 VSYS 为我们的 IC 供电? 对吧? 如果我们连接了电池、即使我们没有 USB 适配器输入。 我们的 IC 内部逻辑仍在进行中。 对吧?  I2C 仍可以运行并可以与 MCU 通信、对吧?

如果没有、您能告诉我如何在没有 USB 适配器插件的情况下使 I2C 正常运行吗?

谢谢

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的另一点是:如果此 IC 上只有电池电源、那么哪个部件可以针对我们的 IC 正常运行?

    谢谢

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您的理解是正确的。 BQ25703可从 VBUS 和 VBAT 端子获取运行电源。 当适配器断开连接时、所有 I2C 通信仍然可以工作。  

    当仅使用电池时、默认情况下、我们将启用低功耗模式以最大限度地减小静态电流(仅打开 BATFET 以补充系统、I2C 电路也能够通信)。 但是、您始终可以通过设置 REG0x01[7]= 0来退出低功耗模式。 然后、所有正常功能电路都应处于活动状态。

    此致