我们手头上有此 EVM 单元 TPS2373-4EVM-758。
我们将 EVM 输入连接到直流电源。 EVM 输出未连接到任何负载。 一旦我们施加0V 的输入并逐渐增加到1V、汲取的输入电流突然上升、 达到2A。 此时、我们瞬间关闭输入、从而预见到 EVM 会受到任何损坏。 我们重复此操作并得到相同的结果、这意味着我们的上电操作不会对 EVM 造成额外损坏。 我们没有尝试使用 POE PSE、以避免可能对 EVM 造成的损坏。
如何继续?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们手头上有此 EVM 单元 TPS2373-4EVM-758。
我们将 EVM 输入连接到直流电源。 EVM 输出未连接到任何负载。 一旦我们施加0V 的输入并逐渐增加到1V、汲取的输入电流突然上升、 达到2A。 此时、我们瞬间关闭输入、从而预见到 EVM 会受到任何损坏。 我们重复此操作并得到相同的结果、这意味着我们的上电操作不会对 EVM 造成额外损坏。 我们没有尝试使用 POE PSE、以避免可能对 EVM 造成的损坏。
如何继续?
您好 Prasanna、
当您说 EVM 输入时、您是指 EVM 的适配器输入(J3)吗? 或者、您是指 RJ45 PoE 输入中的工作台电源吗? 如果是后者、您能告诉我您的设置是什么吗? 如果是第一个、则 DCDC 似乎可能已损坏、最好检查 PoE 前端是否也已损坏。 为此、您可以尝试使用 工作台电源为 TP1和 TP2上的检测电压(10V)供电、并使用串联电流表测量检测电流(读数应为~400uA)。
这将告诉我们 电路板的哪一侧损坏(如果损坏)。
另请注意、如果您插入 PSE、 并且 PD 侧已经存在故障、则 PSE 不应开启以为 PD 供电(而是将等待 连接有效的 PD)。 如果故障 发生在直流/直流侧、则 PSE 和 PD 仍应自行保护。 PoE 的诸多优势中有两个。
此致、
达尔文