This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650830 VRs#39;启用

Guru**** 2813765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778900/tps650830-tps650830-vrs-enable

器件型号:TPS650830

各位专家:

我的客户询问有关650830的问题。 请阅读这一现象,并相应地澄清这些困惑。 非常感谢!

现象1.

在卷 序列要求中(请参阅数据表 P45)、VR5的 PG 和 VR3的 PG 应连接到 VR1的 EN。 我的客户意外移除了 VR1 EN 的连接、因此 VR1无法启动、但其他 LDO 和 VR 仍处于未关闭的加电状态。

问题1.

VR5的 PG 和 VR3的 PG 是否必须作为其逻辑使能引脚连接到 VR1? 是否可以手动添加 VR5上电和 VR1上电之间的延时时间?

现象2.  

我的客户发现 LDO 和 VR 在特定的保持时间后关闭。

问题2.

除了数据表中所述的紧急停机启动原因之外、是否有任何其他事故会触发650830进入"紧急停机"状态?

此致、

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、

    Q2:根据数据表、除了列出的条件外、其他条件不存在、但我会将此查询转发给负责的应用工程师、他会向 Q1和 Q2提供更多信息、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenhao、
    A1:VR1必须具有逻辑高电平使能信号才能将其打开;通过 VR5的 PG 或 VR3的 PG 或其他逻辑高电平使能信号、具体取决于应用系统的序列需求。 无法在 VR5上电和 VR1上电之间添加延时时间。
    A2:数据表中列出了所有可能的紧急电源关闭条件、其他条件均未列出。 为了避免在电压稳压器接通期间出现错误的电源故障、相对于使能、无论是来自离散信号还是来自 I2C 命令、电源故障都被屏蔽10ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的回复。

    -文豪