This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D 是否支持 USB3.0的900mA 充电电流? 如何将 BQ25601D 识别到 USB3.0以及如何连接硬件链路?如何配置软件? BQ25601D、用于识别 USB3.0和 USB2.0、硬件需要多少

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856506/bq25601d-does-bq25601d-support-the-900ma-charging-current-of-usb3-0-how-is-bq25601d-identified-to-usb3-0-and-how-is-the-hardware-link-connected-how-is-the-software-configured-bq25601d-to-identify-to-usb3-0-and-usb2-0-hardware

器件型号:BQ25601D

1. BQ25601D 是否支持 USB3.0的900mA 充电电流?

2.如何将 BQ25601D 标识为 USB3.0以及如何连接硬件链路?如何配置软件?

3、BQ25601D 要识别 USB3.0和 USB2.0、硬件需要多少带宽、480Mbps 带宽就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. BQ25601D 是否支持 USB3.0的900mA 充电电流?

    2.如何将 BQ25601D 标识为 USB3.0以及如何连接硬件链路?如何配置软件?

    3、BQ25601D 要识别 USB3.0和 USB2.0、硬件需要多少带宽、480Mbps 带宽就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器未配置为检测 USB3.0的900mA 电流限制。 此充电器具有 BC1.2检测功能、可检测 SDP 类型端口(500mA)、CDP 类型端口(1.5A)、DCP 类型端口(2.4A)和非标准适配器类型(各种电流限制)之间的情况。 您将需要主机通过 I2C 对充电器上的900mA 输入电流限制进行编程。

    此致、

    Joel H