This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930x2的20S BMS 不平衡问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TLV333, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856222/bq76930-20s-bms-imbalance-problem-with-bq76930x2

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TLV333TLV7031

 我们正在使用 BQ76930设计20节,BMS,但我们遇到了一个问题:如何平衡上部和底部电池的功耗,除了 REGOUT 负载电阻?  

在我们的设计中、MCU 的电源来自由电池组供电的直流/直流降压转换器。

(P.S.  运算放大器: tlv333、 比较器: tlv7031、计时器: TPL5111DDCR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    除了2个 AFE 的电源电流存在微小差异外、从图中可以看到、您还有一些其他电路从底部 AFE 供电、因此负载将不会相同。  如果差异很小、您可以更长时间地对所有电池进行平衡、以均衡电压。  如果您有一个具有正确负载偏移的开关负载、您可以使用它。  例如、如果运算放大器电路始终从 AFE-B 消耗更多电流、而 ISO541始终从 AFE-U 消耗更多电流、则可以延长 ISO 运行时间以平衡子包。  否则、可能需要添加 MCU 控制的子电池组平衡机制。  如您所述、加载 REGOUT 将从已连接的电池子组(10个电池)顶部消耗电流、以平衡连接到该 AFE 的所有电池。