This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1占空比和 PWM 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778928/tps92692-q1-tps92692-q1-duty-and-pwm-question

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692

大家好、

我对 TPS92692-Q1的占空比和 Analot 至 PWM 调光有疑问。
在本例中、DRL/PL 电流设计为140mA/10mA。
1.我是否知道4%的精度会影响控制器的占空比?  
2.我是否知道 fPWN 250Hz 适用于控制器?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92692专为4%直流电流精度和5% DIM/PWM 到 PDRV 输出电流精度而设计、可实现占空比控制。
    2、250Hz 的 Fpwm 适用于控制器。

    谢谢 Tuan