This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078RGTR#39;s 温度检测器引脚(TS)支持同时检测两节锂聚合物电池的温度保护功能。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856508/bq24078-bq24078rgtr-s-temperature-detector-pin-ts-supports-the-simultaneous-detection-of-the-temperature-protection-function-of-two-lithium-polymer-batteries

器件型号:BQ24078

BQ24078RGTR 的温度检测器引脚(TS)支持同步检测两节锂聚合物电池的温度保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24078RGTR 的温度检测器引脚(TS)支持同步检测两节锂聚合物电池的温度保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24078是一款单节电池充电器、因此它仅使用1个热敏电阻即可支持温度监测。