This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:输入路径

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778700/bq24079t-input-path

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件: BQ25606

对于一个应用、我希望将 bq24079T 用作充电器、但没有输入路径(>1.5A 负载@ 5V)。

 bq24079T 用于使用 SYSOFF 对负载进行充电(并联)、放电和断开连接。

是否允许短接至输出? 或者、可以在 IN 中添加一个低压降肖特基二极管。 电路为:24Vdc ->二极管->同步降压->5Vdc。

请参见下图:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Koen、
    BQ4079T 将 OUT 引脚调节至5.5V、因此在输入为5V 时、OUT 引脚将不会进行调节、并且将等于输入 FET 上的 IN 电压减去 IR 压降。 这对您的应用程序是否有任何原因不起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回答。 这不起作用、因为负载电流约为2A @ 5V、 BQ4079T 的最大输入限值 为1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科恩、
    我建议您查看具有较高输入电流限制的 BQ25606等开关充电器。 输入到输出短接可通过绕过器件中的保护机制导致输出供电的问题。