This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:有无看门狗计时器?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122, BQ25125, BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855998/bq25125-with-or-without-watchdog-timer

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件:BQ25122BQ25120ABQ25121A

您好!

阅读 BQ25125数据表时、我注意到看门狗计时器的说明已删除。 在第1页中只提到了一次。  BQ25125是否有看门狗计时器? 如果是、它是否符合 BQ25122数据表中所述的工作原理?

此致

Torben

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torben、

    感谢您的观看! 是的、BQ25125启用了看门狗计时器。 我还将更新数据表以反映这一点。  

    您对 BQ25125的兴趣超过了 BQ25120A 吗? 1.8V LDO?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Gautham。

    嗯... 现在我对其中一个感兴趣的程度不是很高。 我刚刚开始查看该系列的充电 IC。 在我看来、BQ25125、BQ25121A、BQ25122和 BQ25120A 非常相似。 在网页上进行比较时、IC 与列出的参数之间没有明显差异。 您能否 为我提供指出 差异的系列概览?

    提前感谢您。

    Torben Andst

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torben、

    请查看以下链接。 BQ25125与 BQ25120A 类似、不同之处在于 BQ25125默认为1.8V LDO、VDPPM 禁用。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/768957?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25122