This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅支持

Guru**** 2558960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856448/bq77915-schematics-review-support

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 工程师:

请帮您查看随附的原理图吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ77915-4S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、看起来非常好! 我有一些意见:

    • RGS (原理图中的 R17)应为1M Ω、而不是10M Ω。
    • RCHG (原理图中的 R15)应为1K 欧姆、而不是5K 欧姆。
    • RCB (原理图中的 R1x、2x 等)用于控制电池平衡电流。 电流将是电池电压除以 RCB。 您的价值看起来不错。 如果您想要更慢或更快的平衡、请更改此电阻器值。 这在数据表中可能会引起混淆。  

    如果您需要其他信息、请告诉我!